请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3205EVM 主题中讨论的其他器件:DRV3205-Q1、
工具与软件:
我们在 HET_IDE 上配置时遇到了一些困难、我们测试了 PWM 无法输出的 MCU 引脚。 TMS5700914 驱动 DRV3205-Q1以控制 PMSM。
是否有驱动电机的代码示例? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们在 HET_IDE 上配置时遇到了一些困难、我们测试了 PWM 无法输出的 MCU 引脚。 TMS5700914 驱动 DRV3205-Q1以控制 PMSM。
是否有驱动电机的代码示例? 谢谢!
您好!
感谢您发送编修! 由于 DRV32x 产品都包含在 NDA 中、因此我无法在公共 E2E 上对此过多讨论。 DRV3205是一款较旧的器件、我们拥有其他几款 您可能感兴趣的较新器件、DRV3245和 DRV3233都是专为12V 系统而设计的较新器件、并可用于高达 ASIL D 的系统
对于 DRV3205EVM、在 DRV3205-Q1-EVM 文件夹的安全资源下提供了梯形控制固件和 GUI。 这是我们针对该 EVM 提供的示例代码范围。
此致、
Anthony Lodi