This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:DRV3205代码示例

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1, DRV3205EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397410/drv3205evm-example-for-drv3205-code

器件型号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他器件:DRV3205-Q1

工具与软件:

我们在 HET_IDE 上配置时遇到了一些困难、我们测试了  PWM 无法输出的 MCU 引脚。 TMS5700914 驱动 DRV3205-Q1以控制 PMSM。

是否有驱动电机的代码示例?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 由于 DRV32x 产品都包含在 NDA 中、因此我无法在公共 E2E 上对此过多讨论。 DRV3205是一款较旧的器件、我们拥有其他几款 您可能感兴趣的较新器件、DRV3245和 DRV3233都是专为12V 系统而设计的较新器件、并可用于高达 ASIL D 的系统

    对于 DRV3205EVM、在 DRV3205-Q1-EVM 文件夹的安全资源下提供了梯形控制固件和 GUI。 这是我们针对该 EVM 提供的示例代码范围。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我‘ll 看看新的部件. 如何访问 MySecureSoftware 存储库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获取 mysecure 软件 DRV3205EVM 软件的访问权限、您需要联系您的 TI 销售代表以申请访问权限。 如果您不确定您的代表是谁、请告诉我、我可以联系您的代表。

    此致、

    Anthony Lodi