请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718S-Q1EVM 工具与软件:
GH7、GL7、GH8和 GL8用于通过 H 桥驱动电机。 VDS_LVL 设置为0.5V。
当 H 桥输出在由 GH8驱动的 MOSFET 上短接至 GND 时、响应是正常预期电流峰值持续时间200 - 300us。
如果 H 桥输出在由 GH7驱动的 MOSFET 上短接至 GND、电流将在60 - 40A 之间振荡、并在20 - 35mS 后停止。
这是否属于正常行为? 如果不能、什么原因会导致这种情况?

感谢您的反应