This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:VDS OC 保护不仅是电流峰值、而且振荡和持续时间为20-35ms

Guru**** 2432620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395819/drv8718s-q1evm-vds-oc-protection-is-not-just-a-current-peak-but-oscillating-and-duration-is-20-35ms

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

工具与软件:

GH7、GL7、GH8和 GL8用于通过 H 桥驱动电机。  VDS_LVL 设置为0.5V。  

当 H 桥输出在由 GH8驱动的 MOSFET 上短接至 GND 时、响应是正常预期电流峰值持续时间200 - 300us。

如果 H 桥输出在由 GH7驱动的 MOSFET 上短接至 GND、电流将在60 - 40A 之间振荡、并在20 - 35mS 后停止。

这是否属于正常行为? 如果不能、什么原因会导致这种情况?

感谢您的反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们将在下周初审查您的问题和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDS 过流保护功能测量的是 VDS 电压差。 它通过"V_VDS= Current * Rdson of external FET"计算。  

    FET 的 Rdson 通常随着 FET 温度的升高而升高。 一种可能是 FET 的 Rdson 通过加热在20ms 至30ms 后获得更高的电阻。 VDS 电压达到阈值。

    根据此假设、VDS 保护可能会在20ms 至35ms 后停止驱动电机。

    此致

    森田信也