主题中讨论的其他器件:DRV10964、 MCF8315C、
工具与软件:
尊敬的技术团队: 
我正在使用精密微驱动器生产的912-101电机。 电机连接到三个专用端口。 问题是、E2E 线程中的情况完全相同、但我无法进入闭环操作、因为我不了解我必须在 CONFIG 测试点执行什么操作。
在 J1连接器上施加电源电压时、电机行为与论坛主题视频上的行为相同。 但是、如上一列中的技术工程师所述、这是正常行为、因为电路板需要在 CONFIG 引脚上具有特定电压才能进入闭环运行状态。 这个特定电压是使用论坛主题中所述的公式计算得出的、可能是凭经验确定的。 
如果我理解得好,我有两种方法来调节这个电压: 
- 根据电路板数据表上的表6、更改电阻器 R2和/或 R3以获得调整后的电压。
- 更改 CONFIG 测试点上的电压。
我不理解最后一点:如何改变电压? 我是否必须使用第二个电源在配置测试点和接地之间施加调整后的电压?
我只注意到图片上的电路板上没有任何 R2电阻器。 这是否关键? 
我提前感谢您的回答。 
Joris