请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323R 工具与软件:
很抱歉很晚才回复、忙于其他项目。 不管怎样、我都通过硬复位来探测所有内容、发现它们都处于"空闲"状态。 SDO 线路为5V 且未被下拉、DVDD 线路仅输出极低的电压(约0.01-0.02V)。 nFault 被拉下来,但在我重新焊接 了标题(接头没有完全完成),它消失了。 CPH-CPL 未显示任何电压、当我将 INHA 拉为高电平时、我在 GHA 上观察到没有电压。
谢谢!
Adam Turaj