This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:无来自板载线性稳压器的电压输出

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396511/drv8323r-no-voltage-outputting-from-the-onboard-linear-regulator

器件型号:DRV8323R

工具与软件:

嘿 

很抱歉很晚才回复、忙于其他项目。 不管怎样、我都通过硬复位来探测所有内容、发现它们都处于"空闲"状态。 SDO 线路为5V 且未被下拉、DVDD 线路仅输出极低的电压(约0.01-0.02V)。 nFault 被拉下来,但在我重新焊接 了标题(接头没有完全完成),它消失了。 CPH-CPL 未显示任何电压、当我将 INHA 拉为高电平时、我在 GHA 上观察到没有电压。

谢谢!

Adam Turaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 当 我有机会时、我会尝试重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、亚当!

    如果您有任何其他问题、或遇到更多问题、请告诉我。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息! 我把一切都取下、将它焊接到新的电路板 上、然后我们就可以在 DVDD 线路上得到3.3V 的输出!  然后我设置 SPI、并在读取时获得正确的结果! 编写注册表仍然无法正常工作、但这可能是一个代码问题(我没有花太多时间处理它)。 感谢您的帮助、再次对延迟表示抱歉!