This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:内部 MOS'DRV8870和 DRV8231A 的 SOA

Guru**** 2432900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874, DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397963/drv8870-internal-mos-s-soa-of-drv8870-and-drv8231a

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件:DRV8874DRV8231A

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以获得 DRV8874和 DRV8231A 的 MOSFET 的 SOA 曲线?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    最小和最大电压和电流额定值可在数据表中找到。

     DRV8874数据表、产品信息和支持| TI.com 的 最大额定电压为40V、峰值电流消耗为6A。  

     DRV8231A 数据表、产品信息和支持| TI.com 的 最大额定电压为35V、峰值电流消耗为3.7A。  

    这两个器件都是集成电机驱动器。 这意味着 FET 位于器件内部、应遵循数据表中列出的所有建议运行条件。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    需要 SOA 曲线的原因是、在阻断条件下使用 DRV8231A 时、我的客户测试电流超过4A。 我想参考 SOA 来检查阻断电流4A 是否存在风险。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    当电机失速或被堵转时、它消耗的电流将比正常工作电流更大。 该器件具有内置保护功能、可在电流超过过流保护跳闸点(IOCP=最小3.7A)时禁用输出。 如果电流在抗尖峰脉冲时间(tOCP = 1.5us)内超过 IOCP、输出将禁用以保护器件。  

    这将取决于客户的失速情况持续多长时间。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、这意味着如果客户失速/阻塞电流持续时间小于 抗尖峰脉冲时间(1.5us)、即使值大于 IOCP、也不存在损坏电机驱动器的风险?

    此致。

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但我的客户反馈,他们发现设备确实有烧坏的风险,当阻止工作, OCP 有时无法保护。

    所以、我的客户想要检查内部 MOS SOA、或者您能否分享其他信息来帮助客户评估风险?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    负载特性(电阻、堵转电流等)是什么?

    他们是在自己的电路板上测试此情况、还是使用我们的一个 EVM 进行评估?

    当您说设备"烧毁"时、这是什么意思? 测试后器件是否仍然正常工作?  

    如果可能、您能否发送布局和原理图图片以更好地理解此问题?

    如何进行 OCP 测试?

    此致!

    David