主题中讨论的其他器件:DRV8874、 DRV8231A
工具与软件:
嗨、团队:
是否可以获得 DRV8874和 DRV8231A 的 MOSFET 的 SOA 曲线?
BR
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amber:
最小和最大电压和电流额定值可在数据表中找到。
DRV8874数据表、产品信息和支持| TI.com 的 最大额定电压为40V、峰值电流消耗为6A。
DRV8231A 数据表、产品信息和支持| TI.com 的 最大额定电压为35V、峰值电流消耗为3.7A。
这两个器件都是集成电机驱动器。 这意味着 FET 位于器件内部、应遵循数据表中列出的所有建议运行条件。
此致!
David