请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 主题中讨论的其他器件:TIDA-00774、 CSD88584Q5DC、 TIDA-01516
工具与软件:
大家好、我将使用与 CSD88584Q5DC MOSFET 耦合的 DRV8323S 、这与 TIDA-01516和 TIDA-00774参考设计非常相似、但在我尝试让电机通勤时、至少有2个栅极驱动输出引脚始终裸片、我有什么问题、原因是什么以及如何导致此问题。
Tonderai