This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:2个栅极驱动输出引脚将故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774, CSD88584Q5DC, TIDA-01516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392941/drv8323-2-gate-drive-output-pins-dying

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:TIDA-00774CSD88584Q5DCTIDA-01516

工具与软件:

大家好、我将使用与 CSD88584Q5DC MOSFET 耦合的 DRV8323S 、这与 TIDA-01516和 TIDA-00774参考设计非常相似、但在我尝试让电机通勤时、至少有2个栅极驱动输出引脚始终裸片、我有什么问题、原因是什么以及如何导致此问题。

Tonderai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换向、不好意思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonderai:

    您能否提供出现此问题的 GHx 或 GLx 引脚以及在尝试使电机换向时相应的 INHx 或 INLx 引脚的波形图像? nFAULT 引脚或其中一个 SPI 状态寄存器是否报告了故障?

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonderai:

    只是想跟进、您是否仍看到此问题?

    此致!

    Davis