This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1EVM:POLD 问题

Guru**** 1819720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396839/drv8908-q1evm-pold-problems

器件型号:DRV8908-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 DRV8908-Q1EVM、问题如下。 您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢!

首先、他们已使用 GUI 配置演示、并将演示连接到30V 电源。 EXT_OVP 变为1。

然后、他们将6个独立桥配置为开路负载。

按照步骤配置 POLD (如数据表所示) P53.1) 在 OLD_CTRL_5寄存器中配置 HBX_POLD_EN 并启用1-6通道的无源 OLD;2)配置   HBX_HS_EN/HBX_LS_EN、启用1-6通道的高侧开关;3)配置 POLD_EN;

但在配置之后也不报告故障。 当他们使用自己的电路板时也会出现同样的问题。 你有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    为了确认、他们需要启用无源 OLD 并配置 1-6通道的高侧开关?

    他们是否期望看到故障?

    输出端是否连接了负载?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、输出端没有连接负载、它们预期会看到故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    让我在实验中尝试一下、明天我再给您答复。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    它们是运行下载的 GUI 版本还是 Web 版本?

    GUI 的版本是什么?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看附件中的版本。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    尝试 通过信息按钮检查旧按钮。

    为了检测开路负载条件、应该启用旧的"Enable (启用)"按钮。 查看在寄存器设置中切换此按钮是否有响应。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复!

    但它对结果没有影响。

    是否可能将 POLD 作为 DRV8912等其他器件删除? 您是否有其他建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    配置 POLD 时、务必遵循数据表中列出的所有步骤。 我列出了下面的步骤、并强调了经常被忽视的步骤。  

    客户是否按顺序执行了以下步骤:

    以下是在 DRV89XX-Q1器件中配置和检测无源 OLD 的步骤。

    1.为要使用 OLD_CTRL_5寄存器中的半桥无源 OLD 使能位(HBX_POLD_EN)进行诊断的各个半桥启用无源 OLD 模式。

    2.配置运行控制寄存器(OP_CTRL_X)中的半桥运行控制位(HBX_HS_EN/HBX_LS_EN)、以确定高侧和低侧 OLD 检查。 请注意、这些位现在用于无源 OLD 配置。 如果任何时候、HBX_POLD_EN 都会复位、然后电桥开始运行。

    3.使用 CONFIG_CTRL 寄存器中的无源 OLD 使能位(POLD_EN)启用无源 OLD。 设置 POLD_EN 位会在所有 OUTx 引脚上启用无源 OLD 检测电路、相应的 HBX_HS_EN 或 HBX_LS_EN 会设置为1。

    4.等待用户确定的无源 OLD 时间。

    5.完成无源 OLD 时间后、禁用无源 OLD 使能位(POLD_EN)。

    6.监控状态寄存器(IC_STAT)中的 nFAULT 引脚/ OLD 位以及 OLD 状态寄存器(OLD_STAT_X)中的 HBX_HS_OLD/HBX_LS_OLD 位、以进行任何开路负载检测。

    7.重新启动其他半桥/全桥的序列。

    此致!

    David