工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用的是 DRV8908-Q1EVM、问题如下。 您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢!
首先、他们已使用 GUI 配置演示、并将演示连接到30V 电源。 EXT_OVP 变为1。
然后、他们将6个独立桥配置为开路负载。
按照步骤配置 POLD (如数据表所示) P53.1) 在 OLD_CTRL_5寄存器中配置 HBX_POLD_EN 并启用1-6通道的无源 OLD;2)配置 HBX_HS_EN/HBX_LS_EN、启用1-6通道的高侧开关;3)配置 POLD_EN;
但在配置之后也不报告故障。 当他们使用自己的电路板时也会出现同样的问题。 你有什么建议吗? 谢谢!