工具与软件:
我使用器件型号 DRV8243HQRXYRQ1在非 SPI 模式 PWM 模式下工作。
当连接低于2A 的负载时、 DRV8243被烧断、并将 VDD 快捷接地。
所有 DRV8243都 有相同的问题。
在电流小于10mA 电阻负载的情况下、此设计非常理想。
任何事情都可能导致 DRV8243 烧写 Plase 建议?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用器件型号 DRV8243HQRXYRQ1在非 SPI 模式 PWM 模式下工作。
当连接低于2A 的负载时、 DRV8243被烧断、并将 VDD 快捷接地。
所有 DRV8243都 有相同的问题。
在电流小于10mA 电阻负载的情况下、此设计非常理想。
任何事情都可能导致 DRV8243 烧写 Plase 建议?



您好!
感谢您的提问。
有时很难弄清楚 DRV 是如何损坏的。 但是、我可以看到您的信息中有一些可疑商品。
问题。 什么负载连接到 OUT1和 OUT2? 连接电机或其他东西吗? 您还能展示一下连接吗?
您的应用是什么? 是汽车12V 系统吗? (VM=12V?)
1.缺少大容量电容和 L32电感。
我建议先检查此项。 您的原理图没有大容量电容(~100-200uF)、但不含 L32电感器。 一种可能是电机停止后 VM 电压立即升高(例如>40V)。 电机上的充电能量通过输出高侧 FET 的二极管路径传输至 VM。 然后、L32会阻止能量。 最终、虚拟机可能会出现大量间断。
试验建议。 移除 L32并改为放置0欧姆电阻器。 在 VM 到 GND 之间添加~200uF 大容量电容。 检查 VM 电压是否发生了任何尖峰电压。
2.这里是我的原理图审阅反馈意见和建议

VDD 是5V 吗? 需要低于 IC 的绝对最大规格。
4.缺少散热过孔。
我看不到您的 PCB 上的热通路。 如果没有散热过孔、热性能可能非常糟糕、然后 DRV 可能会因热而损坏。


此致
森田信也