This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399829/drv8243-q1-drv8243

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

我使用器件型号 DRV8243HQRXYRQ1在非 SPI 模式 PWM 模式下工作。

当连接低于2A 的负载时、 DRV8243被烧断、并将 VDD 快捷接地。

所有 DRV8243都 有相同的问题。

在电流小于10mA 电阻负载的情况下、此设计非常理想。

任何事情都可能导致 DRV8243 烧写 Plase 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    有时很难弄清楚 DRV 是如何损坏的。 但是、我可以看到您的信息中有一些可疑商品。

    问题。 什么负载连接到 OUT1和 OUT2? 连接电机或其他东西吗? 您还能展示一下连接吗?

    您的应用是什么? 是汽车12V 系统吗? (VM=12V?)

    1.缺少大容量电容和 L32电感。

    我建议先检查此项。 您的原理图没有大容量电容(~100-200uF)、但不含 L32电感器。 一种可能是电机停止后 VM 电压立即升高(例如>40V)。 电机上的充电能量通过输出高侧 FET 的二极管路径传输至 VM。 然后、L32会阻止能量。 最终、虚拟机可能会出现大量间断。

    试验建议。 移除 L32并改为放置0欧姆电阻器。 在 VM 到 GND 之间添加~200uF 大容量电容。 检查 VM 电压是否发生了任何尖峰电压。  

    2.这里是我的原理图审阅反馈意见和建议

    VDD 是5V 吗?  需要低于 IC 的绝对最大规格。

    4.缺少散热过孔。

    我看不到您的 PCB 上的热通路。 如果没有散热过孔、热性能可能非常糟糕、然后 DRV 可能会因热而损坏。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    连接到 OUT1和 OUT2的负载为24V 直流有刷电机的最大功率50W

    应用是医疗方面的

    VDD 的电压为3.3V

    感谢您的建议、我将添加推荐的 电容器。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    此致

    森田信也