This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:故障状态是否锁存?

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400918/drv8334-is-fault-state-latching

器件型号:DRV8334
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具与软件:

您好!

我们希望对数据表中 DRV8334栅极驱动器保护所涵盖内容的实际含义进行一些阐释。

特别是发生栅极驱动器故障后所发生的一系列事件。

的数据表 DRV8334 列出了 PVDD 电源欠压锁定、

数据表表明、一旦发生故障、栅极驱动器就会被禁用、并且故障状态保持锁存、直到通过 SPI 命令将其清除。

在研究栅极驱动器时 DRV8323 所述的要求 记录了以下详细信息:


对于 DRV8323、故障条件清除后、将再次开始正常运行。 但是、该位会继续被锁存 即使恢复正常运行也是如此 和需要通过 CLR_FLT 位或使用复位脉冲来清除。  我们的问题是:

1)与 栅极驱动器 DRV8334 时、尽管清除了 PVDD_UV 条件、但当锁存故障状态时、工具是否仍然保持关闭状态? 它只能在通过 SPI 命令清除锁存后再次运行吗?

或者

2) 2)工具是否在 PVDD_UV 条件被清除并且开始正常运行时恢复正常运行(尽管故障状态仍然被锁存且尚未清除)?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我需要仔细研究这一澄清、以便在明天提供更多的反馈。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    DRV8334将具有大约6V 至8V 的欠压警告、这不会禁用 MOSFET。 在4.5V 以下时、它将关断 MOSFET、并且只能通过故障复位而不能清除 PVDD 恢复到阈值以上。 但是、该逻辑将在4V 以下关闭、因此如果 PVDD 下降到这么远后恢复、器件基本上会重新上电、无需故障复位。  

    这与您刚才指出的8323略有不同。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Davis