主题中讨论的其他器件: DRV8323
工具与软件:
您好!
我们希望对数据表中 DRV8334栅极驱动器保护所涵盖内容的实际含义进行一些阐释。
特别是发生栅极驱动器故障后所发生的一系列事件。
的数据表 DRV8334 列出了 PVDD 电源欠压锁定、

数据表表明、一旦发生故障、栅极驱动器就会被禁用、并且故障状态保持锁存、直到通过 SPI 命令将其清除。
在研究栅极驱动器时 DRV8323 所述的要求 、 记录了以下详细信息:

对于 DRV8323、故障条件清除后、将再次开始正常运行。 但是、该位会继续被锁存 即使恢复正常运行也是如此 和需要通过 CLR_FLT 位或使用复位脉冲来清除。 我们的问题是:
1)与 栅极驱动器 DRV8334 时、尽管清除了 PVDD_UV 条件、但当锁存故障状态时、工具是否仍然保持关闭状态? 它只能在通过 SPI 命令清除锁存后再次运行吗?
或者
2) 2)工具是否在 PVDD_UV 条件被清除并且开始正常运行时恢复正常运行(尽管故障状态仍然被锁存且尚未清除)?
谢谢、Keith