This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:使用 DRV8353RS 时激活 GDUV 错误

Guru**** 1820480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385901/drv8353r-gduv-error-active-when-using-drv8353rs

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:CSD19532Q5BDRV8353

工具与软件:

这是上一个问题的延续。
我查看了 DRV8353RS 的数据表、其中显示对于 SPI 通信、GDUV 在地址1处应为0。
但在同一个数据表中、显示的内容与下图类似。
哪个是正确的、0还是1? 我问、因为有时 SPI 通信数据中也会出现拼写错误。

上电时会启用 GDUV、如下所示。
更换 DRV8353RS 和 MOSFET 会导致相同的症状。
在上一个问题中、您建议使用 CLR_FLT 执行初始化、我已经尝试过、但出现了相同的结果。

MOSFET 使用 CSD19532Q5B。 祝您度过美好的一天、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngtak:

    这里有两个相关寄存器、一个是故障状态寄存器2、用于报告是否发生了 GDUV (如果没有、则为1)、另一个是驱动器控制寄存器、可让您通过 DIS_GDUV 启用或禁用 GDUV 故障、如您随附的表中所示。

    您能否提供 VCP 和 VGLS 引脚的波形? 这些可确定 GDUV 故障。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我会尽快测量并连接 VCP 和 VGLS 引脚的波形。
    因此、如果在 DIS_GDUV 为0时 VCP 和 VGLS 为 UV、这是否意味着在 VCP 和 VGLS 为 UV 时将 GDUV 启用为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 GDUV 通过 SPI 报告故障、并且 nFAULT 引脚应锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCP 和 VGLS 的波形如下图。
    对 VCP 施加48V 电压时、在示波器上观察到它为48~50V、但 VGLS 没有变化。 是否可以检查 VGLS 侧的电路是否有问题?

    [VCP]

    [VGLS]

    e2e.ti.com/.../5582.DRV8353RS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的额定值、VCP 和 VGLS 似乎都存在欠压情况。 我在查看您的原理图时未发现任何问题、但请检查是否存在 VGLS 到地的短路。 此外、此 常见问题解答中有关高侧和低侧前置驱动器欠压 的部分可能有用。 如果这样做 有帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据下面的数据表、我们确定当 V_VM 为12V 时、V_VCP 应为7.5V 至11.5V、V_VGLS 应为10-12.5V、因此 V_VCP 不会出现问题。

    您在回答中说了两个项目欠压、所以再次查看了数据表。
    我了解到对于 VGLS、这是一种欠压情况。
    那么、如果 VDRAIN 为48V、VCP 是否应该为48+5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_VCP 规格是相对于 VDRAIN 测量的。 从原理图中可以看出 VDRAIN 看起来为48V、因此在给定您发送的第二个规格的情况下、示波器图像中在 VCP 上测得的48-50V 欠压。 我目前能够想到的两种可能原因可能是 VGLS 和接地之间短路或电容器在 PCB 布局上的放置。 如果您能够根据我在上一次回复中链接的常见问题解答找到任何内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、对于多次提出同样的问题、我深表歉意。
    DRV8353的数据表中是否包含了"高侧和低侧前置驱动器欠压"一节?
    您能将我指向部分材料吗?
    如果 GDUV 是活跃的和持久的,它可以损害座右铭河吗?
    我之所以提出这个问题、是因为我想知道问题是否是在启用 GDUV 的情况下驱动电机引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何担心,对不起的困惑。

    我指的是常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers。其中包含有关高侧和低侧前置驱动器欠压的部分(第9节)。

    数据表中的第8.3.6.2节包含有关故障报告的更多信息、但"常见问题解答"链接提供了有关调试此故障的更多详细信息。

    您是否还可以在器件启动时提供 VM、VCP、VGLS 和 VBUCK_12V 的示波器图像? 这将帮助我了解确定电荷泵和低侧稳压器输出的所有依赖项。

    最后、您能否确认该器件是否已损坏? 器件损坏可能会导致电荷泵和稳压器 欠压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机驱动器已更换为新的电机驱动器、但出现了相同的症状。
    但是、A 相 MOSFET 似乎当前已损坏、很难提供波形。 看来设计电路出了问题、我们将对其进行分析和修复。

    即使我在 MOSFET 损坏之前更换了电机驱动器、VCP 和 VGLS 也无法正常工作。 如果是 VM、则正常输入12V。

    您能否检查提到的 VM、VCP、VGLS 和 VBUCK_12V 的波形以确保它们不会低于数据表中的低电压阈值? 我会在维修电路板后进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Youngtak 提供的信息、下面是我们用于审核电路板布局的一些附加资源:

    电路板布局布线: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    原理图请查看: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1039040/faq-how-to-conduct-a-bldc-schematic-review-and-debug

    如果您有其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经有段时间没见面了。 你过得怎么样?

    我们之前连接的电路出现了问题、所以我们修复了它。

    VM 和 VCP 电路的 GND 未进行隔离、因此我们修复了这个问题。

    但我仍然收到 GDUV 警告

    随附了您提到的 VM、VCP、VGLS 和 VBUCK_12V 示波器波形。 在实验中、施加了30V 的电压。

    我们期待您的答复、谢谢。

      VM - 13.3V

      VCP - 30.5V

      VGLS - 826mV

      VBUCK_12V - 12.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngtak:

    使能引脚是否被拉高? 当 ENABLE 为低电平时、电荷泵和稳压器都将被禁用。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngtak:

    我想跟进一下、请告诉我您是否能够提供所要求的信息或者您是否还有任何疑问。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经启用了使能引脚、发现它正常生成电压。 我会问我以后是否有任何其他问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 Youngtak 的消息、如果可能、请将此主题标记为已解决。

    此致!

    Davis