主题中讨论的其他器件:CSD19532Q5B、 DRV8353
工具与软件:
这是上一个问题的延续。
我查看了 DRV8353RS 的数据表、其中显示对于 SPI 通信、GDUV 在地址1处应为0。
但在同一个数据表中、显示的内容与下图类似。
哪个是正确的、0还是1? 我问、因为有时 SPI 通信数据中也会出现拼写错误。
上电时会启用 GDUV、如下所示。
更换 DRV8353RS 和 MOSFET 会导致相同的症状。
在上一个问题中、您建议使用 CLR_FLT 执行初始化、我已经尝试过、但出现了相同的结果。
MOSFET 使用 CSD19532Q5B。 祝您度过美好的一天、期待您的回复。