This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:智能栅极驱动设置

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402241/drv8350-smart-gate-drive-setting

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件:DRV8161

工具与软件:

团队成员、您好!

您可以告诉我智能栅极驱动设置吗?

  1. 是否可以通过 SPI 或硬件随时调整栅极驱动电流? 如果有任何条件无法更改、请告诉我。
  2. 如果#1为真、则在更改 SPI 或 HW 中的设置值后、栅极电流实际开关需要多长时间?
  3. 对于 DRV8161/2、是否通过初始设置锁存?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sakai-San、

    对于 DRV835x:

    在 SPI 型号中、IDRIIVE 设置更新应在 SPI 帧结束后<1us。

    对于 HW 型号~10us。

    对于 DRV816x 系列、设置被锁存、无法动态更改。 您将需要交换电阻器并经历一个加电周期。

    此致!

    Akshay