请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 主题中讨论的其他器件:DRV8161
工具与软件:
团队成员、您好!
您可以告诉我智能栅极驱动设置吗?
- 是否可以通过 SPI 或硬件随时调整栅极驱动电流? 如果有任何条件无法更改、请告诉我。
- 如果#1为真、则在更改 SPI 或 HW 中的设置值后、栅极电流实际开关需要多长时间?
- 对于 DRV8161/2、是否通过初始设置锁存?
此致、
Shotaro