主题中讨论的其他器件: DAC7571、 DRV8876
工具与软件:
您好、TI:
我需要通过闭环电流调节器控制比例气动阀。
通过仔细查看 TI 产品组合、以及 Matthew Calvo、我们找到了可行的解决方案、但我希望大家确认、它能按预期工作。
理念是使用 DRV8235并将其设置为固定关断时间电流斩波。 为了能够控制目标电流、我们将选择 IPROPI 电阻器以覆盖整个预期电流范围(最高600mA)、并使用 DAC (而不是固定电压)驱动 VREF。 因此、将使用 DAC (例如 DAC7571)设置目标电流。
是否可以使用这种方法、或者它不起作用? 如果需要、您对调节环路的速度有什么看法吗? 例如、如果 VREF 的变化幅度为10%、负载电流需要多长时间?
我们应该考虑哪些限制(负载参数? 电感?)
BTW……我们最初教我们可以使用 DRV8876、但 DRV8235更便宜、所有分立式输入(EN 等)都可以通过 I2C 进行控制、这对我们来说是一个好处。
谢谢!
Zbynek