This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV89XX 系列兼容性问题

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1, DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401985/drv8908-q1-drv89xx-family-compatibility-question

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8912-Q1、DRV8910-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在考虑混合使用不同 DRV89XX 版本的风险、您能否帮助我们了解以以下两个场景为例;

在 DRV8908上安装 DRV8906位置、NC 引脚连接到外部电机绕组的风险有多大?

组装 DRV8908在 DRV8906位置、OUT7&8无外部连接(如果不启用相关输出 OLD)的风险有多大?

我还在数据表中看到 DRV8910 12具有相同的热阻、DRV8904-08具有相同的热阻、如何了解两组之间的差异以及组内的相似性?  在实际情况下、DRV8904与 DRV8908相比是否可以具有更高的 OCP?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您的提问。 DRV89xx-Q1具有 NC 引脚。 NC 引脚在内部"未连接至硅、无引线键合"。 预计没有风险。

    是、DRV8910-Q1和 DRV8912-Q1是热阻。 DRV8904-08Q1是相同的。 从功能上讲、有两个类别如下。

    OCP 电平相同。

    此致

    森田信也