请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8912-Q1、DRV8910-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
客户正在考虑混合使用不同 DRV89XX 版本的风险、您能否帮助我们了解以以下两个场景为例;
在 DRV8908上安装 DRV8906位置、NC 引脚连接到外部电机绕组的风险有多大?
组装 DRV8908在 DRV8906位置、OUT7&8无外部连接(如果不启用相关输出 OLD)的风险有多大?
我还在数据表中看到 DRV8910 12具有相同的热阻、DRV8904-08具有相同的热阻、如何了解两组之间的差异以及组内的相似性? 在实际情况下、DRV8904与 DRV8908相比是否可以具有更高的 OCP?
谢谢
Scarlett