主题中讨论的其他器件:DRV8874、DRV8873-Q1
工具与软件:
德语:
客户在更改 nSLEEP 状态时发现、将触发故障下拉。
图一是 nSLEEP 从低电平变为高电平、然后是故障 下拉。
图二是 nSLEEP 从高电平变为低电平、然后 FAULT 也会下拉。
您可以帮助检查如何解决此问题吗? 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
德语:
客户在更改 nSLEEP 状态时发现、将触发故障下拉。
图一是 nSLEEP 从低电平变为高电平、然后是故障 下拉。
图二是 nSLEEP 从高电平变为低电平、然后 FAULT 也会下拉。
您可以帮助检查如何解决此问题吗? 谢谢。


嗨、Haiwen、
在 nSLEEP 从低电平到高电平的情况下、预计会发生失常。 请参阅数据表中的部分:
![]()
对于从高电平到低电平的情况、它可能与 e2e 上的该主题类似:
(+) DRV8873-Q1:关于 nFAULT -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
这第二种情况对系统有什么影响? 它们是否在器件进入睡眠模式后检查故障? 如果他们这样做、您能告诉我原因吗?
此致!
Keerthi
您好、Kumanan:
这是 DRV8873-Q1的行为、我在 DRV8874-Q1数据表中找不到这种说明。 请帮助确认 DRV8874-Q1具有相同的行为。 谢谢。
[报价 userid="566848" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401364/drv8874-q1-nsleep-change-then-fault-will-pull-down/5365823 #5365823"]在 nSLEEP 从低电平到高电平的情况下、预计会发生失常。 请参阅数据表中的部分:
![]()