主题中讨论的其他器件: MCF8315C、MCF8315A
工具与软件:
尊敬的读者:
我们已使用 MCF8316A 开发设计、但在软件开发过程中、我们会收到以下论坛帖子:
这些员额有些过时、但表明勘误问题已得到解决。
问题1: 当前版本的 MCF8316A 中是否解决了这些文章中提到的勘误表问题? (此帖子的外观类似:MCF8316A 针对量产版本中勘误表的修复)
我们已经购买了两块 EVM 板来对电机进行测试和调优。
电机大部分时间都平稳运行、但在运行过程中偶尔会锁定、从 PSU 汲取所有可用功率(然后限制电流)。
问题2: 您对解决此问题有什么建议吗? 这是否与前面提到的勘误有关?
问题3: MCF8315C 或 MCF8316A 是用于驱动此电机的合适选择吗?
我们最初的计划是使用 MCF8315C、而不是较大的 MCF8316A。
问题4: 使用比必要尺寸更大的驱动器有什么缺点(成本除外)? 我们通常在3W-10W @14V 之间运行电机。
问题5: 如果 MCF8316A 中仍然存在勘误表、MCF8315C 中是否已解决这些问题?
问题6: MCF8315C 是新产品导致供应受限、还是存在其他影响库存的供应链问题?
问题7: 是否有适用于 MCF8315C 的 EVM 板? 我只能为 MCF8315A 找到一个。
感谢您的帮助和建议。
此致、
Koen