This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:勘误表帮助加一般问题。

Guru**** 1799830 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A, MCF8315C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400284/mcf8316a-errata-help-plus-general-questions

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8315C、MCF8315A

工具与软件:

尊敬的读者:

我们已使用 MCF8316A 开发设计、但在软件开发过程中、我们会收到以下论坛帖子:

这些员额有些过时、但表明勘误问题已得到解决。
问题1: 当前版本的 MCF8316A 中是否解决了这些文章中提到的勘误表问题? (此帖子的外观类似:MCF8316A 针对量产版本中勘误表的修复)

我们已经购买了两块 EVM 板来对电机进行测试和调优。  

电机大部分时间都平稳运行、但在运行过程中偶尔会锁定、从 PSU 汲取所有可用功率(然后限制电流)。
问题2: 您对解决此问题有什么建议吗? 这是否与前面提到的勘误有关?
问题3: MCF8315C 或 MCF8316A 是用于驱动此电机的合适选择吗?

我们最初的计划是使用 MCF8315C、而不是较大的 MCF8316A。
问题4: 使用比必要尺寸更大的驱动器有什么缺点(成本除外)? 我们通常在3W-10W @14V 之间运行电机。
问题5: 如果 MCF8316A 中仍然存在勘误表、MCF8315C 中是否已解决这些问题?
问题6: MCF8315C 是新产品导致供应受限、还是存在其他影响库存的供应链问题?
问题7: 是否有适用于 MCF8315C 的 EVM 板? 我只能为 MCF8315A 找到一个。

感谢您的帮助和建议。

此致、

Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我们本周不在办公室、我们将在本周结束时回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Venkatadri、

    这方面是否有进展?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    感谢您发布此问题、抱歉等待了很长时间。

    是的、列出的 MCF8316A 勘误表已修复、该器件的新修订版是 MCF8316C (最大8A)、MCF8315C (4A)

    问题的答案

    问题1的答案:对于 MCF8316a、我们不应在电机运行时使用 I2C 通信、这会影响带宽并丢失同步。 您的观察是由于这些勘误引起的。

     问题2的答案:不要使用正在运行的电机的连续状态读取(避免 I2C 突发)

     问题3的答案:此电机为12V、1.5A 峰值电流、MCF8315C 足以满足此要求

     问题4的答案:技术方面没有缺点、MCF8315C 的 RDSON H+L 高达250m Ω、MCF8316C 的 RDSON H+L 高达90m Ω。 如果您需要高负载以及存在热控制问题、那么我们可以考虑 MCF8316C。 尽管有一些配置可更大限度地减少温升、这是通过降低开关频率来实现的、PWM 模式从连续 SVM 到不连续 SVM (此处并非所有6个开关都运行、很少的开关在120度内保持开启状态)。

     问题5的答案:是、MCF831C 上有这些错误已修复(请验证线程末尾的表)

    问题6:我想知道您所在的地区、我们将与当地技术支持团队联系。

    问题7的答案:您可以在同一 EVM 上更换 MCF8315C。 提供基于24 IN 的 EVM、也可申请 MCF8315C 数据表、产品信息和支持的样片| TI.com 。  您可以访问此链接以了解有关 GUI (Motor studio)、免费样片和 EVM 的其他信息

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    感谢您的详细答复!

    我感谢您提供的答案。 鉴于 MCF8315C1VQRGFRQ 似乎与 MCF8316C 引脚兼容、我们现在是否可以在我们的电路板上使用它? 这将帮助我们完成原型设计、然后我们可以在最终设计中切换到 MCF8315C (非 Q 版本)。 此外、您能否确认该软件是否与 MCF8315C 和 MCF8315C1VQRGFRQ 兼容?

    关于之前的问题:

    • 问题6:荷兰
    • 问题7:我不太习惯手动焊接 MCF8315C1VRRYR。 此外、我注意到 EVM 目前缺货。 您能帮助我们解决这个问题吗?

    我期待很快收到您的回复。

    此致、
    Koen Coppens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我错过了此主题、是的、您可以在 MCF8316C EVM 上使用 MCF8315C 并使用它。

    软件兼容、Motor Studio 会检测到 MCF8315C。  

    这两者之间的电流电平不同、但寄存器映射是相同的。 如果性能有任何差异、我们可以调整电流电平。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.