工具与软件:
嗨、团队:
您能否帮助查看以下客户的问题并提供一些评论? 谢谢!
客户的 SBC 与 DRV8714S-Q1共享 CLK、SDO 和 SDI 信号线。 客户认为、当没有片选信号时、DRV8714-Q1的 SDO 引脚会错误地将 SDO 下拉、从而导致 MCU 和 SBC 通信异常、最终导致 SBC 不断复位 MCU。
客户已按照以下方式进行验证、他们移除了 DRV8714-Q1的 SDO 引脚与共享的 SDO 导线之间的电阻器、将其替换为 设置为闭合的开关;
波形1: 当没有片选信号时、DRV8714-Q1的 SDO 引脚会错误地将 SDO 下拉、从而导致 MCU 和 SBC 通信异常。

波形2: 关闭、共享的 SDO 线路信号好、SBC 不再复位 MCU、MCU 可以正常发送该消息。 



谢谢!
此致、
Ivy