This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:SDO

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398072/drv8714-q1-sdo

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助查看以下客户的问题并提供一些评论? 谢谢!

客户的 SBC 与 DRV8714S-Q1共享 CLK、SDO 和 SDI 信号线。 客户认为、当没有片选信号时、DRV8714-Q1的 SDO 引脚会错误地将 SDO 下拉、从而导致 MCU 和 SBC 通信异常、最终导致 SBC 不断复位 MCU。

客户已按照以下方式进行验证、他们移除了 DRV8714-Q1的 SDO 引脚与共享的 SDO 导线之间的电阻器、将其替换为 设置为闭合的开关;

波形1: 当没有片选信号时、DRV8714-Q1的 SDO 引脚会错误地将 SDO 下拉、从而导致 MCU 和 SBC 通信异常。

波形2: 关闭、共享的 SDO 线路信号好、SBC 不再复位 MCU、MCU 可以正常发送该消息。

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    所有电路板上是否都发生了这种情况。 他们是否可以拆焊所有 SPI 线路的电阻、从另一个 MCU 或 EVM 进入 SPI 线路、然后监控 SPI 线路。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    并非所有电路板上都出现此问题。 目前、客户发现3块电路板会重现此问题、并且问题是零星的、而不是每次都出现。 客户已进行 A-B-A 更换验证、问题出在这3块8714芯片上。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您能帮忙检查他们的原理图并检查他们是否有任何设计问题吗? 谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    他们是否可以将坏的 IC 焊接到 EVM 上、看看他们是否可以在 EVM 上重现此问题。 只需尝试排除任何电路板相关性。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    在客户使用 EVM 检查可疑 IC 时、您能否确认以下内容? 在此测试完成时、DRV8714已指定 DVDD 并处于活动模式。 为什么两个示波器屏幕截图中的芯片选择信号都显示了数字噪声?   

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我会让客户进行 EVM 测试、然后向您提供反馈。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    由于 EVM 板上的 DRV8714-Q1采用56引脚 VQFN (RVJ)封装、但客户使用的芯片是40引脚 VQFN (RHA)封装、因此他们无法根据 EVM 检查 IC 问题。 您是否有任何其他方法来验证此问题的可能性? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您能从 Murugavel 查看以下建议吗?

    在此测试完成时、DRV8714已指定 DVDD 并处于活动模式。 为什么两个示波器屏幕截图中的芯片选择信号都显示了数字噪声?   

    此外、您还可以断开与 SBC 的连接、然后检查与 DRV 的 SPI 线以查看是否仍然存在该连接。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Keerthi、

    好的、我会让客户进行相关的测试。

    谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我将等待更新。

    此致!

    Keerthi