This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:VVM 和 VIH

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403779/drv8847-vvm-and-vih

器件型号:DRV8847

工具与软件:

尊敬的专家:

当 Vcm >或<=7V 时、I SAW ViL 不同。 VIH 是否也会有所不同?

客户可以为 DRV8847提供5Vm、因此想知道 VIH 阈值是多少。

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请允许我24小时查看此内容。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    输入逻辑高电平电压 VIH 介于1.6V 至5.5V 之间。 无论电源电压 VM 如何、该范围内的任何输入都将被视为逻辑高电平。  

    此致!

    David