Other Parts Discussed in Thread: DRV8847
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8847 工具与软件:
尊敬的专家:
当 Vcm >或<=7V 时、I SAW ViL 不同。 VIH 是否也会有所不同?
客户可以为 DRV8847提供5Vm、因此想知道 VIH 阈值是多少。

此致、
解决了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.