This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:如何控制电机方向

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311HEVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402098/drv8311hevm-how-to-control-the-motor-direction

器件型号:DRV8311HEVM
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

尊敬的专家:

在用户指南中:

我尚不清楚如何通过 tSPI 协议控制电机方向。  可能有一条命令或寄存器可以写入 或丢失某些内容。 客户 已购买 DRV8311P 驱动器和相应的评估板、但他们实际上需要能够使用软件动态更改电机方向。  

您能想到通过 DRV8311P 和 tSPI 协议实现这一点的任何方法吗?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    感谢您的提问。   

    所提供的 GUI 是否是用于驱动 EVM 的软件? 请允许我花时间检查此控制软件、并在第二天或更早提供建议。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua

    可以、用户正在使用 GUI 工具。

    期待您的答复。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  

    请期待您的进一步回复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    此帖子的任何更新?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    从我的查看来看、基于 C2000的 GUI 似乎不支持电机反向控制、 但 MotorWareSDK 中用于 DRV8311HEVM 的源代码将具有此功能。  

    这似乎是 C2000 GUI 和 MSP GUI 设计之间的区别、它允许 CCW 切换。

    请参阅此 E2E 常见问题解答指南、了解如何设置源代码(除 DRV8311H-EVM 和49C LaunchPad 之外不需要其他器件): e2e.ti.com/.../faq-drv8311hevm-drv8311hevm-source-code-for-motorcontrol-sdk-instaspin-foc

    motorware 软件已更新为5.0版本、但这应该是唯一的更改。   

    我希望这些信息对您有所帮助、感谢您提出这个主题、以便将来可以评估和更新 GUI。

    此致、

    -约书亚