主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
工具与软件:
尊敬的专家:
在用户指南中:
我尚不清楚如何通过 tSPI 协议控制电机方向。 可能有一条命令或寄存器可以写入 或丢失某些内容。 客户 已购买 DRV8311P 驱动器和相应的评估板、但他们实际上需要能够使用软件动态更改电机方向。
您能想到通过 DRV8311P 和 tSPI 协议实现这一点的任何方法吗?
此致、 
阿奇·A·. 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
在用户指南中:
我尚不清楚如何通过 tSPI 协议控制电机方向。 可能有一条命令或寄存器可以写入 或丢失某些内容。 客户 已购买 DRV8311P 驱动器和相应的评估板、但他们实际上需要能够使用软件动态更改电机方向。
您能想到通过 DRV8311P 和 tSPI 协议实现这一点的任何方法吗?
此致、 
阿奇·A·. 
您好、Archie:
从我的查看来看、基于 C2000的 GUI 似乎不支持电机反向控制、 但 MotorWareSDK 中用于 DRV8311HEVM 的源代码将具有此功能。
这似乎是 C2000 GUI 和 MSP GUI 设计之间的区别、它允许 CCW 切换。
请参阅此 E2E 常见问题解答指南、了解如何设置源代码(除 DRV8311H-EVM 和49C LaunchPad 之外不需要其他器件): e2e.ti.com/.../faq-drv8311hevm-drv8311hevm-source-code-for-motorcontrol-sdk-instaspin-foc
motorware 软件已更新为5.0版本、但这应该是唯一的更改。
我希望这些信息对您有所帮助、感谢您提出这个主题、以便将来可以评估和更新 GUI。
此致、
-约书亚