工具与软件:
大家好!
现在、我的客户将 DRV8214用于 HVAC 应用来进行 阀门控制。 客户在使用时遇到几个问题:
1.客户设定的目标电压。 但实际受控时、电压是可变的、不是稳定的目标电压。 为什么会这样呢?

2. 这两个值(目标电压和 Vout)是不同的。 为什么不同? 目标电压与 Vout 之间的关系是什么?

3. 随着 PWM 占用率的改变,输出电压仍然会改变。 为什么会这样呢?
4.而且我还想知道速度和电压调节的功能包括 速度 调节和电压调节两个功能? 它们所依据的原则是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
现在、我的客户将 DRV8214用于 HVAC 应用来进行 阀门控制。 客户在使用时遇到几个问题:
1.客户设定的目标电压。 但实际受控时、电压是可变的、不是稳定的目标电压。 为什么会这样呢?

2. 这两个值(目标电压和 Vout)是不同的。 为什么不同? 目标电压与 Vout 之间的关系是什么?

3. 随着 PWM 占用率的改变,输出电压仍然会改变。 为什么会这样呢?
4.而且我还想知道速度和电压调节的功能包括 速度 调节和电压调节两个功能? 它们所依据的原则是什么?
尊敬的 Arabella,
[报价用户 id="592653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403781/drv8214-drv8214-speed-voltage-regulation 客户设定目标电压。 但实际受控时、电压是可变的、不是稳定的目标电压。 为什么?请确保 REG_CTRL 设置为11b (电压控制如数据表寄存器映射部分中所述。

我还建议您阅读数据表第30页的第8.3.7.2.1节"速度和电压设置"。
此致、
Karan
目标电压是用户设置的电压。 VOUT 是通过电机端子的输出电压。 要确保它们相等、请执行以下步骤:
1.确保将器件设置为电压调节模式、如上所述。
2.使用 GUI 视频(链接)中描述的程序调整电机--向下滚动到页面底部
抱歉、之前缺少 Q3和 Q4。
[报价 userid="592653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403781/drv8214-drv8214-speed-voltage-regulation "]并且随着 PWM 占用率的变化、Vout 仍发生变化。 为什么?这是因为该器件未在中运行 电压调节模式。 请按照上述步骤使用电压调节模式。
Unknown 说:他们基于什么原则?
如果您参考数据表中的方框图、将会发现速度调节采用闭环 PI 控制方案进行操作。 将目标速度与实际纹波速度进行比较、以生成误差信号。 这个误差信号被发送到 PI 控制块、由该控制块计算 PWM 发生器所需的占空比。 PWM 发生器生成驱动器与目标速度匹配所需的 PWM 信号。
电压调节如第8.3.7.1节"内部电桥控制"中所述。 '内部电路监控输出引脚之间的电压差。 该电压差会随着时间的推移进行积分、以获得平均直流电压值。"
对于速度调节或电压调节、请确保使用前面所述的 REG_CTRL 寄存器开启相应的模式、并确保对该器件进行调优。 否则、目标速度/电压将与输出速度/电压不匹配。
如有任何其他问题、请告知我们。
此致、
Karan