请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 工具与软件:
TI 人好
我的客户使用 DRV8860来驱动 Valve。
我们 在一个芯片中并联4路输出并驱动该阀。
由于阀仅支持3欧姆电阻和24V/12V 电压、因此我们需要选择 PWM 方法来控制阀。
但我们还 在该4输出引脚中获得 OCP 信号。
我们认为这是不正确的故障,因为当我们使用100欧姆电阻来更换阀门时,它也得到 OCP。
我们使用 DRV8860PW。
您有什么好建议吗?
非常感谢。