This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:OCP 原因讨论

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401796/drv8860-ocp-reason-dicuss

器件型号:DRV8860

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 DRV8860来驱动 Valve。

我们  在一个芯片中并联4路输出并驱动该阀。

由于阀仅支持3欧姆电阻和24V/12V 电压、因此我们需要选择 PWM 方法来控制阀。

但我们还 在该4输出引脚中获得 OCP 信号。

我们认为这是不正确的故障,因为当我们使用100欧姆电阻来更换阀门时,它也得到 OCP。

我们使用 DRV8860PW。  

您有什么好建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    让我对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthivasan

    已找到此问题的原因。 我们发现、在波形开始时、需要将低电压设置10ms (能量化相位)、芯片才能正确输出 PWM 波。

    您知道原因吗? 为什么无法直接输出 PWM 波(这可能取决于阀门)。  

    你还知道如何配置一些通道: Energyizing Phase 和另一个为 No Energyizing  ,开始在 PWM choping 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否正在发送 PWM 启动命令:

    您是否指的是以下操作:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们不发送 PWM 启动命令。