请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 工具与软件:
您好!
在该主题中、Rick 建议如果无法单独控制每个半桥复位可能会导致使用 DRV8412驱动 BLDC 电机时遇到问题。 TI 能否详细说明这可能导致的问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想我刚刚在另一篇论坛帖子中找到了自己的问题的答案- 用于步进电机和 BLDC的 DRV8412。 我的理解是、DRV8412不能用于通过梯形控制驱动 BLDC、因为为了产生梯形控制所需的 Hi-Z 窗口、我需要为每个半桥都使用具有复位功能的电机驱动器。 但是、DRV8412可用于驱动具有磁场定向控制或正弦控制的 BLDC。
TI 能否对此进行确认? 谢谢