This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:驱动 BLDC 电机时的复位问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403192/drv8412-issue-with-resets-when-driving-bldc-motor

器件型号:DRV8412

工具与软件:

您好!

在该主题中、Rick 建议如果无法单独控制每个半桥复位可能会导致使用 DRV8412驱动 BLDC 电机时遇到问题。  TI 能否详细说明这可能导致的问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haras、

    让我看看这个并让你知道。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我刚刚在另一篇论坛帖子中找到了自己的问题的答案- 用于步进电机和 BLDC的 DRV8412。 我的理解是、DRV8412不能用于通过梯形控制驱动 BLDC、因为为了产生梯形控制所需的 Hi-Z 窗口、我需要为每个半桥都使用具有复位功能的电机驱动器。 但是、DRV8412可用于驱动具有磁场定向控制或正弦控制的 BLDC。

    TI 能否对此进行确认? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haras、

    您是对的。 TRAP 控制需要单独的高阻态控制、而 DRV8412不提供:

    FOC 应该可以与此驱动器配合使用、但我们有专用的 BLDC 驱动器以及无传感器 FOC。

    此致!

    Keerthi