主题中讨论的其他器件: DRV8462EVM
工具与软件:
您好!
我参考的 DRV8426EVM 原理图是使用 DRV8462DDW 进行原型设计。 我看到陶瓷电容器用作 DRV8462DDW 的 VM 输入的大容量电容器、但在参考评估板的原理图和 BOM 时、我找不到电容器的值、因为 BOM 和原理图看起来不正确。
C57、C58、C59在原理图和 BOM 上都显示为具有相同的器件型号和0.01uF、但在我的物理板和电路板的3D 渲染上、C58明显更大。


C58的值和器件号是否可能与 C56调换、C56的大小与 C57和 C59相似、但列为电容为1uF? 观察3D 模型可以发现、C56似乎绕过 VM 到 PGNDA、提供了数据表中推荐的0.01uF 电容器之一的功能。
我参考的是 DRV8462EVM 模型 MD040A 的原理图、BOM 和3D 渲染 PDF。 此问题似乎也出现在模型 MD040E2的相同文件中、其中 C58比 MD040A 略小、但明显大于 C57和 C59。
感谢您提供的任何澄清。