This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426EVM:C58板载模型 MD040A 的值

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426EVM, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402594/drv8426evm-value-of-c58-on-board-model-md040a

器件型号:DRV8426EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8462EVM

工具与软件:

您好!

我参考的 DRV8426EVM 原理图是使用 DRV8462DDW 进行原型设计。 我看到陶瓷电容器用作 DRV8462DDW 的 VM 输入的大容量电容器、但在参考评估板的原理图和 BOM 时、我找不到电容器的值、因为 BOM 和原理图看起来不正确。

C57、C58、C59在原理图和 BOM 上都显示为具有相同的器件型号和0.01uF、但在我的物理板和电路板的3D 渲染上、C58明显更大。

C58的值和器件号是否可能与 C56调换、C56的大小与 C57和 C59相似、但列为电容为1uF? 观察3D 模型可以发现、C56似乎绕过 VM 到 PGNDA、提供了数据表中推荐的0.01uF 电容器之一的功能。

我参考的是 DRV8462EVM 模型 MD040A 的原理图、BOM 和3D 渲染 PDF。 此问题似乎也出现在模型 MD040E2的相同文件中、其中 C58比 MD040A 略小、但明显大于 C57和 C59。

感谢您提供的任何澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    让我们检查一下、明天再联系您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi、

    您是否能够调查 DRV8462EVM 电路板上 C58的值?

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    我也检查了我的一侧 C56和 C58丝印已交换

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi、

    电源小知识。 在使用评估板评估新器件时、在考虑如何将器件纳入设计时、除了查看器件数据表外、我们还经常研究评估板原理图。 最好知道所有评估板组件的正确值。

    感谢您确认 C56和 C58的丝印标签已交换。

    谢谢!
    Tyler