工具与软件:
对于在80kHz PWM 输入、28V DC VM 输入和空载下运行的器件、将出现什么功耗? 我预计会有 IQ (~6mA)* VIN、但是否有额外的栅极驱动损耗? 在这些条件下、是否需要使用散热器来防止器件过热?
DVDD 是否存在纹波限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于在80kHz PWM 输入、28V DC VM 输入和空载下运行的器件、将出现什么功耗? 我预计会有 IQ (~6mA)* VIN、但是否有额外的栅极驱动损耗? 在这些条件下、是否需要使用散热器来防止器件过热?
DVDD 是否存在纹波限制?
尊敬的 David:
将更多信息添加到 Steve 的查询中:
-我们正在使用预量产器件 PDRV8962、DDV 封装
- IN1, IN2 -提供80Khz 的互补 PWM
- IN3, IN4 - 提供80Khz 互补 PWM
-未连接负载。
-我们正在观察到在应用复位时输入电流在25到30mA 之间的下降。 由此推断、 在所有输入均采用 PWM 的情况下、驱动器在空载时的功耗为28V * 30mA = 0.8W。
因此无负载条件,提供输入 PWM 消耗的电流远高于数据表中建议的6mA 电流。 预量产器件是否有这种预期行为
尊敬的 Arun:
我 在我们的 EVM 上测试了 VM 工作电源电流、并看到了 W ü~4mA。

在无负载、无输入且 nSLEEP = 1的情况下、该 EVM 正在使用~11mA。 该电流消耗的大部分来自 EVM 上的 MCU 和 LED。
当设置 nSLEEP = 0时、EVM 正在使用~7mA。 这是一种显示器件工作电流的方法、即4mA。
我在50%占空比和28V 电源下对全部4个输入 PWM 进行了另一次测试、当时该 EVM 使用~20mA。 电流增加的原因可能是 MCU 板载拉取了更多电流、因为它需要更多寄存器来处理所需的 PWM 输出、以及板载 LED 会在输出启用时打开。
此致!
David
谢谢 David。 我从 EVM 中移除了 LED。 在28V、100kHz PWM 时测试。 观察到45mA 电流、开关 频率增加到200kHz 时、输入电流= 65mA。 当驱动器 复位/睡眠时、 输入 电流= 8.5mA
这解释了 DDV 封装中的温升,没有带80Khz PWM、28V 输入和空载的散热器。
在我们的电路板上、我们可以看到正常运行和驱动器复位之间存在25mA 输入电流差异。
在提供80kHz 25mA 且空载时的功率耗散= 28V* PWM = 0.7W。
Tj = 25 + 44C/W * 0.7 = 55C