This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:在 InstaSpin-MotorWare 中监视在线相电流的变量名称是什么

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401999/boostxl-drv8301-what-is-the-variable-name-to-monitor-the-online-phase-current-in-instaspin--motorware

器件型号:BOOSTXL-DRV8301

工具与软件:

用于监测 BLDC 电机在线相电流的 gMotorVar 变量名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruce、

    请允许我将您的问题转给我们 C2000团队、以获得 INSTASPIN 的支持。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC 可对估算器中的三相电流和电压进行采样。 使用 ADC 的样本数据位于 gAdcData 对象中。 数据值为 pu 格式、而不是 SI 单元的实际电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算通过电机相绕组的实时电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是实际电流、只是使用了 pu 格式。 您可能只需将该值与 USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 相乘  电流是瞬时值、而不是由仪表测量的 RMS 值。 电机控制不需要 RMS。