工具与软件:
我附上了我们使用的电路板的图片(图1)、我们的电流问题未满足所需的电流峰值和保持值或保持时间。 我们目前所关注的问题是、一旦系统到达当前保持阶段、数据就会变得非常嘈杂。 图2显示了我们的电磁阀电压与时间的关系捕获图1所示连接探头、图3显示了 R 传感器的电压与时间的关系、图1也显示了探头位置。 还在示波器上检查了输入电压并给出了一个非常干净的信号、直到达到保持电流级、在该阶段之后也变成真正的噪声。 另外、仅供参考的表1显示了电阻器的值。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我附上了我们使用的电路板的图片(图1)、我们的电流问题未满足所需的电流峰值和保持值或保持时间。 我们目前所关注的问题是、一旦系统到达当前保持阶段、数据就会变得非常嘈杂。 图2显示了我们的电磁阀电压与时间的关系捕获图1所示连接探头、图3显示了 R 传感器的电压与时间的关系、图1也显示了探头位置。 还在示波器上检查了输入电压并给出了一个非常干净的信号、直到达到保持电流级、在该阶段之后也变成真正的噪声。 另外、仅供参考的表1显示了电阻器的值。


嗨、Davis:
感谢您的帮助。感谢您的帮助。 我所需的峰值电流为2A、保持电流约为0.4A。 PWM 频率是默认值20kHz。 考虑到这些值、我计算出 RPEAK 为150k_ohms、RHOLD 为125k_ohms、R_osc 为0欧姆、CKEEP 值为10 micro_F
此外、还有一件事是、我们可以通过某种方式将此邮件发送到个人电子邮件中。 此项目的截止日期很紧、我们希望尽快完成。
再次感谢您抽出宝贵时间。
此致!
Manuel Valenzuela。
您好、Manuel:
您看到的噪声可能来自输出端的 FET。 为了降低这种噪声、请尝试在 FET 的栅极上添加一个1k 的下拉电阻器。 有关更多详细信息、请参阅此参考设计的以下原理图。

此致!
David
尊敬的 David:
在使用相同的电路板时、我在获得之前发送给您的相同结果时遇到了问题。 该图看起来基本相同、但现在峰值电流值为3A、并稳定至大约2A。 因此、我有几个问题。
DRV110 APWR 上面有两种不同的含义、一种是 TI 110A 41k ADSR 71、另一种是110A 32k AY40。 我注意到不同的结果取决于我使用哪一个、它们是相同的吗? 因为在袋子上,它们被称为相同的。
此外、我们电路板的第一个版本没有 Cfilt、没有 Rfilt、也没有 Rpull 或 C2、并按预期运行、但其噪声比我们的修订版2电路板(我在开头发送的那个)大得多。
我担心的是、在添加了电阻器和电容器后、更改3个电位器电阻中的任何一个都没有改变。 我还尝试将电容器从1uF 更改为100pF、但没有任何变化。
请提出建议、谢谢。
此致!
Manuel Valenzuela。
您好、Manuel:
[报价 userid="616394" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392324/drv110-hold-current-noise/5372969 #5372969"]在 DRV110 APWR 之上、它显示了两项不同的内容:一项是 TI 110A 41k ADSR 71、另一项是110A 32k AY40。 我注意到不同的结果取决于我使用哪一个、它们是相同的吗? 因为在袋子上,它们被称为相同的。 [报价]这些是特定于器件制造地点和时间的批次代码。 运行应该没有差异。
[报价 userid="616394" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392324/drv110-hold-current-noise/5372969 #5372969"]令我担忧的是、在添加了电阻器和电容器后、改变3个电位器电阻中的任何一个都没有改变任何值。 我还尝试将电容器从1uF 更改为100pF、但没有任何变化。您是否可以尝试通过 EN 引脚启用器件?

此致!
David
您好、Manuel:
我会先在旧板上尝试它。 您可以按照自己喜欢的方式进行操作。 如果您想按照此参考设计了解其实现方式、请参阅以下内容:

此参考设计的输入电压应为24V。
此致!
David
您好、Manuel:
建议使用分立式元件或外部电源以方便测试。
理想做法是订购 DRV110EVM、设置所需参数、评估和基于这些参数的基本设计。 这样可以节省时间和金钱。
此致!
David
您好、Manuel:
DRV110EVM 的设计和原理图可用于与您当前的设计进行比较。
DRV110/DRV120 EVM 用户指南(修订版 B)(TI.com)

EVM 设计没有明显的噪声水平。 但是、回顾您的初始帖子、看起来您正在将器件驱动至高于器件可以处理的 Abs Max 设置。


用户指南中包含完整的原理图、布局和操作说明。 我仍建议订购 EVM 进行设计评估。
此致!
David
您好、Manuel:
我也在想。 如果您需要更高的电压和电流、有必要查看我们的一些新型有刷直流电机驱动器。 具有全 H 桥和独立半桥控制的有刷直流电机驱动器可以驱动螺线管、您可以实现自己的峰值和保持。 一些电机驱动器具有用于调节电流阈值的基准电压 VREF 输入、而另一些电机驱动器可以简单地对输入进行 PWM 来控制输出。
DRV8231数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
DRV8874数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致!
David
尊敬的 David:
我认为噪声水平可能与我在 DRV 上的高电压输入有关。 我仍然在2A 时将电压从28Vdc 降低到16Vdc、得到了更好的结果。 在保持电流段上仍然有一些小的噪声、仍需加以解决。 请注意、这是原始板、是我开始本主题的板。 我已附上照片。

关于电压值、28Vdc 对我们来说是硬性要求、但这只是对系统必须能够处理的电压量而言、而不是为了驱动螺线管。 我想的是在 DRV110的 Vin 部分添加电阻器、使其降至大约16V、从而减少噪声。 您是否会推荐它? 我的螺线管上最多只需要2A。
请提供建议。
此致!
Manuel Valenzuela。