This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:是否有任何具有负载监控功能的电机驱动器?

Guru**** 2438020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404870/drv8212-is-there-any-motor-driver-which-has-a-function-of-load-monitoring

器件型号:DRV8212

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户测试 DRV8212、但遇到问题、因为他们看不到电机驱动器的电流负载。

是否有任何在工作时具有负载监控功能的电机驱动器?

电机的电源电压为3V~4V、电机的工作电流约为20mA~50mA。

应首选更大的增益。 (即使在小电流变化中也会检测到大电压变化。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    为了在电机运行时监控负载、需要使用具有电流检测功能的电机驱动器。 电流检测也可以通过运算放大器和比较器在电机驱动器外部实现、并反馈到 MCU;但是、TI 提供多个具有集成电流检测功能的电机驱动器、甚至是具有电流检测放大器的电机驱动器。  

    请参阅建议的电机驱动器的以下链接:

    有刷直流(BDC)电机驱动器产品选择|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David