主题中讨论的其他器件: DRV8836
工具与软件:
您好!
我们使用 DRV8834驱动器、并以1/2步进模式运行它。 每当 Out2状态从高电平变为低电平时、Out1上就会出现电压尖峰。 当 OUT1状态从高电平变为低电平时、对于 OUT2也是如此。
电压尖峰很可能是由电感负载行为造成的。

是否有任何方法可以减少尖峰? 这款驱动器能否输出正弦波控制信号? 请提供建议。
我们尝试将 ADECAY 和 BDECAY 更改为100k Ω 和200k Ω(慢速衰减)、但未观察到以下改进(红色=电流测量)。