This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:驱动器输出上的电压尖峰

Guru**** 1799310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8836
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401185/drv8834-voltage-spike-on-driver-output

器件型号:DRV8834
主题中讨论的其他器件: DRV8836

工具与软件:

您好!

我们使用 DRV8834驱动器、并以1/2步进模式运行它。 每当 Out2状态从高电平变为低电平时、Out1上就会出现电压尖峰。 当 OUT1状态从高电平变为低电平时、对于 OUT2也是如此。

电压尖峰很可能是由电感负载行为造成的。

是否有任何方法可以减少尖峰? 这款驱动器能否输出正弦波控制信号? 请提供建议。

我们尝试将 ADECAY 和 BDECAY 更改为100k Ω 和200k Ω(慢速衰减)、但未观察到以下改进(红色=电流测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:

    输出中出现瞬态电压尖峰可能有几个原因。 电源上的大容量电容是多少? 如果大容量电容不足、可能会导致输出电压波动。  

    减少这些瞬态电压尖峰的一种方法是在输出端加入 TVS 二极管或缓冲电路。

    DRV8834具有 1/32微步进、可在输出电流中显示为正弦波。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在驱动器的输入电源处有2个22 μ F 电容器。  

    如果我们使用 5V 电源、则使用的 TVS 电压不能低于5V、尖峰仍将超过5V。

    缓冲电路能否将尖峰降至甚至低于5V 的电源电压? 我们的线圈电阻约为30 Ω/相。 您建议缓冲电路的建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:

    负载是什么(有刷直流、步进电机、电磁阀等)?

    如果使用的是步进电机、有多大的相电阻和每相额定电流?

    该设计的应用是什么?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、适用于步进电机、双极型、每相相相位电阻为30 Ω、每相位~Ω 165mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:  

    您是否在任何其他步进序列(全步进、1/8步进等)中看到尖峰?

    我还将看到、当您查看 OUT1-OUT2时波形的外观。 输出电压应如下所示:

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我们使用其他驱动器(DRV8836)进行的测试、可以在半步进模式下观察到尖峰、但在全步进模式下不会观察到。 我们相信 DRV8834应该具有类似的行为。

    下面是 OUT1-OUT2 (粉色信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:

    您使用的是相位/使能模式还是步进/方向控制模式?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在分度器模式下运行、步进/方向控制也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:

    是否在未连接负载的情况下仍然出现该尖峰?

    此致!

    David