This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:密封宽度值和气密性

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406584/lmd18200-sealing-width-value-and-airtightness

器件型号:LMD18200
主题中讨论的其他器件:DRV8262

工具与软件:

我们发现在对零件号为 LMD18200-2D/3D 的883进行 X 射线测试时存在气泡故障、我们想要确认零件对齐图的确切密封宽度值。 也许任何人都可以提供屏幕测试报告或资格认证报告? 任何型材都将是有用的,只要它显示的值和有关密封宽度值的数据,我们需要知道气密性对设备使用的影响。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    产品页面中提供了所有质量、可靠性和封装信息。 我包含了下面的链接:

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、  

    这适用于新项目吗?  这是一款非常旧的器件、我们有许多新的替代器件、例如 DRV8262。   

    正如 David 所说、您可以在 该页面的持续可靠性监测部分看到这些器件继续通过我们的测试