请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMD18200 主题中讨论的其他器件:DRV8262
工具与软件:
我们发现在对零件号为 LMD18200-2D/3D 的883进行 X 射线测试时存在气泡故障、我们想要确认零件对齐图的确切密封宽度值。 也许任何人都可以提供屏幕测试报告或资格认证报告? 任何型材都将是有用的,只要它显示的值和有关密封宽度值的数据,我们需要知道气密性对设备使用的影响。 谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Maggie、
产品页面中提供了所有质量、可靠性和封装信息。 我包含了下面的链接:
此致!
David