This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MPET 运行

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405644/mcf8329evm-mpet-operation

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

运行 MPET 时出现问题。  电机将旋转、但会出现以下消息日志、之后电机将不停地运行。   对于"MPET_BEMF_FAULT"的含义是否有更详细的解释?简单地说文档中存在"fault"。  此外、它指的是"调优文件"的位置/内容是什么?  

17:11:0:487 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

17:9:48:327 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢旋转)

17:9:46:293|:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,MPET_BEMF_FAULT

17:8:48:199 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

17:8:47:67 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,MPET_BEMF_FAULT

17:7:39:35 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

17:7:36:131 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,MPET_BEMF_FAULT

17:6:50:937 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

17:6:47:932 |:调整 MPET_OPEN_LOOP_CURRENT_REF 并重试 MPET

17:6:47:931 |:检测到 MPET BEMF 故障!

17:6:47:926 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

17:6:47:926 |:电动机磁测量 error...checking 的故障。

17:6:27:507 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

17:6:25:492 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,MPET_BEMF_FAULT

17:5:39:826 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢旋转)

17:5:35:797 |:正在运行 MPET ...

17:4:20:967 |:已加载默认寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    有关 MPET_BEMF_FAULT 的更多信息、请参阅 MCF8329A 数据表的第7.3.24.12节

    目前未公开提供 MCF8329A 的调优指南。 如果您愿意、可以使用以下链接访问 MCF8329A 调优指南、但请记住、该调优指南中的信息可能会发生变化:  

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../d499b389-73c3-42ba-91aa-f6156f95139c

    访问代码: Z5F1sv/I

    我还将在此处提供 MCF8329A 入门视频、以防对您有所帮助:

    e2e.ti.com/.../4401.MCF8329EVM_5F00_Getting_5F00_Started.mp4

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。   但并没有真正帮助。  MPET 未完成、即使使用评估板时也仍会显示"Could not detected any MPET fault"(无法检测到任何 MPET 故障)。 请检查调优文件。" 显示的帧类型。  我已经看过视频和调优指南、但是它仍然假定 MPET 成功完成。 它似乎也不表示"调节文件"。  顺便说一下、MPET 将在没有结束的情况下继续重复、并且似乎没有一种方法可以将其停止、因为它没有给整个系统断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、我避免了使用 MPET、因此需要手动调优。   感谢您的帮助