This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:还有几个与体二极管相关的问题

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399568/drv8904-q1-a-couple-of-questions-related-to-the-body-diode

器件型号:DRV8904-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户已使用 DRV8904-Q1在其电路板上验证系统、我收到了几个问题。  您能否就这些问题发表您的意见?

1.当它们打开/关闭电磁阀时、OUTx 引脚上似乎有-1V 左右的下冲。  是预期吗?  如果是、Vf 有多大?  如果我查看数据表、会发现 OUTx 引脚上的绝对最大电压为-0.7V (min)、因此可能会损坏器件。  他们想知道是否需要并联增加另一个外部二极管。  请您给我您的评论吗?

2.他们想算出电磁阀开/关时的瞬态电流、但 OUTx 引脚上有二极管、他们不知道如何计算。  您会建议我如何计算此时的瞬态电流吗?  您有相关方程吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    请让我等到明天再研究这个问题并作出回应。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    1) 1)它们是否可以在示波器上捕获负瞬态?

      持续时间是多久?

      他们使用什么压摆率、他们是否能够在应用中更改该压摆率?

      您能否发送布局?

    2) 2)您是指驱动器的瞬态电流能力? 请参阅其他 DRV 的示例:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi-San、

    感谢您的评论。  这是日本的假日周、我今天不希望收到任何回复、但我想与您联系、以便我可以向您发送任何信息。  你会接受我的友谊请求吗?  

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    接受。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi-San、

    感谢您发送编修。  一周前、我向您的私人收件箱发送了电子邮件。  请检查我的电子邮件并回复我吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 9月2日星期一是美国的国庆节。 返回办公室时将支持您的帖子。